This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找出色的音频交叉解决方案

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599969/looking-for-good-audio-crossover-solution

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

大家好、我正在寻找音频处理解决方案、这是我无法选择的最适合我的案例的解决方案。 我想制作数字分频器、而且我还需要用于音频应用的 linkwitz 变换滤波器。 必要的两个模拟输入和4个模拟输出 、您可以推荐一些好的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢

    此致

    Kaspars  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaspars、

    我建议查看 C5000产品系列的概述页面 www.ti.com/.../overview.page 查看器件详细信息、了解最适合您的应用的产品。 当您提到"两个模拟输入和4个模拟输出"时、您是否提到需要将 I2S 线路连接到编解码器?

    Lali