This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:如何为5535ezdsp 电路板添加辅助音频输入?

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603272/ccs-tmdx5535ezdsp-how-can-i-add-a-secondary-audio-input-for-5535ezdsp-board

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我看到5535ezdsp 的 AIC3204编解码器上有三个音频接口(IN1L/R、IN2L/R、IN3L/R)、并且板载立体声输入接口已经使用了 IN2L/R。 但我仍需要其他音频输入接口来完成项目。 因此、我决定使用扩展连接器添加另一个3.5mm 音频输入接口。 如何将第二个接口连接到编解码器并在程序中读取它? 需要修改其他哪些配置?  

非常感谢、

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4994117、
    在现有的编解码器中、似乎没有办法进入 IN1L/R 和 IN3L/R。

    此时,您必须具有与 eZdsp 上的相同的硬件设置,其中包括 AIC3204、八路 FET 和立体声插孔。
    然后可以将其连接到边缘连接器上的 I2S1。 您必须根据这个新的 I2S1实例创建一些代码、并且还必须具有第二个 AIC3204的配置。

    Lali