This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:TI 是否支持 nand 闪存坏块管理

Guru**** 2587135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602682/tmdxevm5515-does-ti-support-nand-flash-bad-block-management

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我们希望在项目中使用 Nand 闪存。 但是、在 CSL、BIOS 中以及 ccs4中 nand 闪存的示例代码中、我都找不到 nand 的坏块管理软件。 TI 是否提供此类 nand 驱动程序、或者我们是否需要自己执行此类操作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨晓32、您好!

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在询问与 C5515搭配使用的 NAND 上的 ECC? 如果是、则 C55x CSL 不支持它。

    Lali