This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:加密 AES 驱动程序问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593413/linux-am5728-crypto-aes-driver-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 AM5728 Sitara 处理器开发强制电路板。

我使用了与内核4.4.4.1相对应的 TI SDK-Linux-03.03.00。

我参考了 OMAP-AES_DRIVER.ko。 我已将该模块编译为可加载模块。

此驱动程序由 OMAP-AES.c 和 OMAP-AES-GCM.c 两个文件组成

首先:如果我使用本模块的原始版本,在卸下模块并重新装入时,不进行任何修改,则会出现错误:

用户@cl-debian-armhf:~$ lsmod | grep OMAP-AES_DRIVER
OMAP-AES_DRIVER       19230 0
用户@cl-debian-armhf:~$ sudo modprobe -r -v omap_AES_driver
rmmod OMAP-AES_DRIVER
用户@cl-debian-armhf:~$ lsmod | grep OMAP-AES_DRIVER
用户@cl-debian-armhf:~$ sudo modprobe -v omap_AES_driver
insmod /lib/modules/4.4.41-cl-som-am57x-ti-3.2-patch-by-hand/kernel/drivers/crypto/omap-aes-driver.ko
用户@cl-debian-armhf:~$
用户@cl-debian-armhf:~$ lsmod | grep OMAP-AES_DRIVER
OMAP-AES_DRIVER       19230 0


用户@cl-debian-armhf:~$ sudo tail -n 30 /var/log/syslog
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.342501]  R9:ec886308 R8:13779d1c r7:00000000 R6:eea6d844 R5:bf2e23cc R4:eea6d810
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.350321] [ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.358531]  r7:00000000 R6:c03f98cc R5:bf2e23cc R4:00000000
5月 5 10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.364249][  ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.372284]  R6:c096aa70 R5:ed8e7a00 R4:bf2e23cc
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.376949] [ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.384991][  ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.393112]  r7:ec886d80 R6:c0941760 R5:bf2e5000 R4:bf2e23cc
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.398827] [ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.407908]  R5:bf2e5000 R4:c096aa70
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.41152][  ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP_AES_DRIVER_INIT+0x1c/0x24 [OMAP_AES_DRIVER])
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[ 117.422608] R5:bf2e5000 R4:c0941760
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.426222] [ ](OMA_AES_DRIVER_INIT [OMAP_AES_DRIVER])、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
5月 5 10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.43644] [ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x38c)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[ 117.444566] r10:bf2e2a40 r9:ec886308 r8:13779d1c r7:00000001 r6:ec8863c0 r5:00000001
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.452467]  R4:bf2e2a40
5月 5 10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.455021] [ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1e28/0x20d8)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.463056]  R6:ec886300 R5:00000001 R4:eca59f44
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.467718][  ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.475578]  R10:00000000 R9:eca58000 R8:c000fb44 r7:0000017b R6:7f5b4e80 R5:00000003
5月 5 10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.483480]  R4:00000000
5月 5 10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.486033] [ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.494244]  R6:00000000 R5:00040000 R4:bed1e3d0
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.498937] --[结束跟踪6a80443878e91c62 ]---
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.503594] OMAP-AES 4b700000.AES:无法创建 sysfs 设备 attrs
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.510189] OMAP-AES 4b700000.AES:初始化失败。
5月 5日10:21:42 cl-debian-armhf 内核:[117.515656] OMAP-AES:4b700000.AES 的探测器失败、错误-17
5月 5日10:23:36 cl-debian-armhf systemd-timesyncd[381]:间隔/增量/延迟/抖动/漂移256s/-0.001s/0.018s/0.001s/+0ppm
5月 5日10:23:36 cl-debian-armhf rsyslogd-2007:操作'action 17'暂停、下次重试时间为 2017年5月5日10:24:06星期五[请尝试 http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
5月 5日10:25:08 cl-debian-armhf rsyslogd-2007:操作'action 17'暂停、下次重试时间为 2017年5月5日10:25:38星期五[请尝试 http://www.rsyslog.com/e/2007 ]


但这不是模块修改后的大问题(在/lib/modules 中复制...) 因为我不使用 modprobe、而是重新启动。


现在、在我的案例中、更重要的问题是在 dm-crypt 模块内的 FDE 上下文中使用 OMAP 驱动程序。

TI SDK 版本4.1中存在一个错误、即使 CBC 模式也无法正常工作、但已在4.4中修复。

现在、我的目标是通过在输入(加密/解码之前)和输出(加密/解码之后)缓冲器/散列列表上添加操作来修改/创建新模式。


我没有解释所有细节,而是为了*test*目的创建了一个虚拟模式:在带有常量缓冲器的 ECB 加密前后添加 XOR。

此模式的优势在于、在两种方式(编码/解码)中、我们具有相同的操作(因为 XOR 相互抵消)。

通常、在对纯文本进行加密和解密后、我们必须检索原始纯文本。


第一次尝试:
我直接(为了增加更少的修改)更改了 ECB 模式。
我的目标不是这次修改 ECB 模式、而是只强制不对齐并观察缓冲区。

需要进行两项主要修改;首先在 OMA_SG_COPY 中:

以下是步骤:
-我们从 in_sg (scatterlist)检索 buf_in (为什么 buf_in 和 buf_out 不存储在 ctx 中的问题?)
-我们在 ctx->c_buf_in 中复制 buf_in (仅用于检查)
-我们将 buf_in 的校验和存储在 ctx->check_buf_Before_ECB 中
-我们继续加密操作

第二个最重要的部分是完成任务函数:

我添加的内容:
-我们再次计算 buf_in 的校验和(查看是否已更改)
-如果校验和不同,我尝试打印 SG 和缓冲区,以了解出现了什么问题
然后我们将 buf_out 复制到 dd->out_sg 中(如原始代码中所示)

LUKS 测试
===========
我创建一个具有 ECB 模式的容器,仅用于测试目的:
1) 1)创建带有 dd 的文件容器
2) luksFormat
3) lucksOpen
4) mkfs.ext4
5) 5)安装
6)容器已打开

结果如下:
首先、有时在使用 CO-pro 进行 ECB 加密之前和之后、buf_in cheksum 是不同的。
当我们在加密后比较 c_buf_in 和 buf_in 的实际内容时、会确认此观察结果。

但我注意到容器已打开并正常工作。
那么问题是什么?
问题是,如果 buf_in 在时间上不包含正确的明文,我如何信任它的进一步操作? (例如 XOR)

其他意见:
在加密前后,我使用 XOR 尝试了*test*模式,方法有两种:
1)强制复制从 SG 到 buf 并使用缓冲区而不是 SG
-> 这不起作用、就像纯文本被随机更改一样。
2) 2)通过使用 XOR_SG 函数对 SG 进行监测、我得到的结果与1)相同


我希望我已经足够清楚地帮助您了解问题。

我附上:

-原始代码:OMAP-AES.c/h

-ECB 模式修改的修补程序:ecb_buf_comp_patch.txt  

-已通知系统日志:log_ecb_buf_comp.txt

-模块重载错误日志:error_at_omap_driver_reload.txt

 e2e.ti.com/.../log_5F00_ecb_5F00_buf_5F00_comp.txte2e.ti.com/.../ecb_5F00_buf_5F00_comp_5F00_patch.txte2e.ti.com/.../omap_2D00_aes.he2e.ti.com/.../omap_2D00_aes.c

e2e.ti.com/.../error_5F00_at_5F00_omap_5F00_driver_5F00_reload.txt