This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CMOS 图像传感器接口

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603484/am5728-cmos-image-sensor-interface

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

大家好。

现在、我将定制 包含 AM5728的 BeagleBoard-X15。

我需要连接两个 CMOS 图像传感器。

其中一个具有 LVDS 输出接口、另一个具有传统 CMOS 并行输出。

我不知道如何处理它。

请告诉我如何连接它们吗?

感谢您的任何建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BeagleBoard-X15不是 TI 产品。 它由 www.beagleboard.org 设计、生产和支持。 请联系他们获取支持。