This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:加电时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593222/tms320c6657-power-on-hours

器件型号:TMS320C6657

在哪里可以找到有关此器件的通电小时数的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    包括 C6657在内的整个 KeyStone-I 系列器件专为电信市场而设计、因此其寿命等级为100K POH。  该产品完全通过认证、其中包括加速器件故障测试。  TI.com 上的产品页面有一个质量选项卡、其中提供了 MTBF 和 FIT 计算参数。

    Tom