This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PDK 示例

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599997/am5728-pdk-examples

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我正在寻找在 AM5728 EVM 上开始开发的示例。 (https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/599800/2205837#2205837)告诉我  、pdk_am57xx 文件夹中的内容是在与 SDK 相同的文件夹中创建的? 在 packages 子文件夹中、应该有一些脚本、如 pdkProjectCreate、用于创建 CCS 工程。 但不幸的是,我找不到这些例子。 我正在使用 XDS200调试器。 请您向他们指出。 我正在寻找一些示例、这些示例将使用 JTAG 调试器在目标上运行一些示例。 目前、我的 SDK 有以下文件夹。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有 Linux 开发环境。 您尝试查找的内容类似于 RTOS 开发环境。 下载并安装它所处的 RTOS 安装程序后、

    pdk_am57xx_1_0_6/packages/pdkProjectCreate.sh

    我在过去几天一直在研究这个问题。 此处显示了从我打开的另一个 TT 中为 TI 员工发出的文档参考、

    ----

    请首先查看 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    然后、有一个链接 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    基本上、您运行"pdkprojectcreate AM572x all Little USB ARM"、然后创建多个 USB 示例 CCS 项目、包括主机模式和器件模式、然后导入 CCS、构建加载并运行。
    ------
    希望这对您有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行脚本时、将在 pdk_am57xx_x_x_x/packages/中 创建一个名为 MyExampleProjects"的新文件夹

    n`t 您n`t 看到已创建此文件、则脚本由于某种原因未按预期执行。 请提供项目创建脚本中的日志、以便我们可以分析您的设置问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul。 我有脚本 pdkProjectCreate.sh。 但是、当我尝试执行它时 、我遇到以下错误。  

    !错误:当前没有安装类型为'com.ti.rtsc.sysBIOS'的产品! "

    请在从命令行运行时看到错误。 此外,从 MyExampleProjects,生成的文件也会附加到此帖子。 请告诉我如何解决此问题。  

    e2e.ti.com/.../pdk_5F00_error.txt

    e2e.ti.com/.../FATFS_5F00_Console_5F00_evmAM572x_5F00_armExampleProject.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果脚本报告错误、则表示未创建工程。 n`t 还表明您已执行入门指南中的 CCS 产品发现步骤、以便 CCS 识别随 SDK 一起安装的组件版本。

    请完成产品发现步骤并重试。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Install_In_Custom_Path

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Rahul。

    我已经成功安装了处理器 SDK 中的示例。 但是、为什么处理器 SDK Linux 上没有提供这些示例进行构建?

    基本上、我的 AM572x 电路板使用的是 Linux、而不是 RTOS。 要设置的配置参数太多了、我需要一个基本示例模板(hello world)并继续对其进行修改。 它应自动设置编译器、链接器和编译参数。 但它在 Linux SDK 上不可用。

    我现在已经为 RTOS 设置了环境、并使用 pdkProjectCreate.sh 文件构建了示例。但是、当我尝试将项目导入 CCS 时、我会遇到如下各种错误。 为我构建示例的整个过程是快速启动并运行示例、以便我可以使用 JTAG 仿真器快速开始调试应用。 有没有办法这样做?

    无法解析编译变量"pdk_install_path"。 此工程可能无法按预期编译。

    /home/user/ti_rtos/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/tools/scripts/AM57xImageGen.sh:第37行:Mono:找不到命令

    此项目包含7个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期编译。

    必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/fs/fs/fatfs/example/console/src/FATfs_log.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行 ProjectCreateScript 之前、您是否设置了 SDK 环境并按照文档中的说明完成了项目发现步骤。
    使用 SDK 中的 setup.sh 脚本设置 pdk_install_path。 运行后、它应该会向您显示它设置的环境变量日志。 确保这些路径正确无误。 CCS 项目发现可帮助 CCS 找到 SDK 中所有组件的 eclipse 插件、以便它们可用于 ProjectCreateScript。