请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106
尊敬的论坛
我需要使用 SPI 来控制器件;该器件通常具有 SS 输入引脚。
问题是:
1)连接到 SS,我需要使用 C6748的 SPI0_ENA 或 SPI0_CS[0]?
2) 2)如果不需要 SPI0_ENA、能否将其用作 EPWM0B...PWM 发生器?
3) PWM 将生成一个50%的方波作为音频编解码器的输入时钟。 这是很好的
或者对于此类应用而言,方形质量较低?
非常感谢
Roberto