This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存存储器的最大放置距离

Guru**** 2546060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567849/maximum-placement-distance-for-flash-memory

您好!

假设我们要将闪存与微处理器/控制器连接。 如何确定我可以达到的最大距离  

将闪存置于远离控制器/处理器的位置。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您询问的是哪款处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    非常感谢你能抽出时间。

    请将此视为一般性问题。 如果我被分配了一个任务来寻找 从任何控制器放置一个闪存存储器的最大距离、我将如何接近这个

    问题.所需的公式是什么。 要计算相同值、需要使用处理器/控制器、内存和 PCB 的参数。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不能用一般性的方式来回答。 您需要知道您使用的接口、涉及的最大频率等 最好对 PCB 布局执行 SI 分析。