This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x 与 UB913串行器相连

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603460/tda3-tda3x-interfacing-with-ub913-serializer

器件型号:TDA3

在将 TDA3x 与 UB913相连时、 如果使用 BT656协议、需要使用哪些 Vout 线路? 是否仅 需要8条线路、或者 HSYN/VSYNC 等是否需要额外连接?

连接 UB913时是否还有其他注意事项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    对于 BT656、DSS 在 D[9:0]线路上输出10位 YUV 交错数据。 因此、如果您希望使用8条线路、只需连接 D[9:2]线路、就会留下两条 lsb 线路。
    DSS 不输出 SYNC 信号、而是 BT656输出的 HSYNC/VSYNC。

    Rgds、
    Brijesh