This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:可引导映像下载

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603461/tmdxice110-bootable-image-download

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好!

在以下用户指南的"硬件设置"中、"将20引脚 JTAG 仿真器连接到 AMIC110 ICE 上的 J1 (请参阅图2)以下载可引导的
映像到板载 SPI 闪存。" 说明。
www.ti.com/.../spruie6.pdf
使用什么 PC 工具将可引导映像下载到板载 SPI 闪存?
Code Composer Studio?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工业软件受 CCS 支持、您答对了。