This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何在 J6中控制 MCSPI2

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566557/linux-how-to-control-mcspi2-in-j6

工具/软件:Linux

您好!

我可以通过"spidev_test.c"获取 MCSPI1的 CLK 和数据、但当我键入命令"spidev_test -D /dev/spidev2.0时、我无法在 MCSPI2中获取任何信号(CLK 或数据)。

我修改了 MCSPI2的以下内容

在"SPI-OMAP2-mcspi.c"中、移位地址0x14

/*每通道组、每个组0x14字节、首先是:*/
#define OMAP2_MCSPI_CHCONF0 0x40 //0x2C // MCSPI_CHxCONF
#define OMAP2_MCSPI_CHSTAT0  0x44 /0x30
#define OMAP2_MCSPI_CHCCTRL0 0x48 /0x34
#define OMAP2_MCSPI_TX0        0x4C //0x38
#define OMAP2_MCSPI_RX0        0x50 //0x3c

2.打印以检查运行 spidev_test.c 时 mcspi->base 是否为"spi-omap2-mcspi.c"中的 FA09A100

3.在平台中查找4个 spidev
Crw---- 1根根根153,2000年1月0日/dev/spidev1.0
Crw---- 1根根根153,2000年1月1日/dev/spidev2.0
Crw---- 1根根153,2000年1月2日/dev/spidev3.0
Crw---- 1根根153,2000年1月3日/dev/spidev4.0

如何控制 MCSPI2的 CLK 和数据、您能为我提供帮助还是给我一些建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 DRAx 论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    关闭此线程、因为它与以下内容相同:
    此致、
    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、

    感谢您的回复。
    我无法看到附加的文件、我只能看到文件图标。 按下图标后、屏幕将显示
    "遗憾的是、您请求的页面不再存在..."
    有什么问题吗?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    尝试此链接:

    此致、Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、

    谢谢、
    您是说我应该关闭这个帖子、因为它与我发布的另一个问题相同、对吧?
    如果是、如何关闭此帖子? 在此页面上找不到"关闭"选项

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它与另一个员额相同,因此其中一个员额应关闭。

    您无法关闭它、这就是我刚刚关闭它的原因。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、很抱歉给您带来不便。

    此致、
    肖恩