This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:用于 PMICTM 的 I2C1或 I2C2

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593305/66ak2g02-i2c1-or-i2c2-for-pmic

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: EVMK2G

66AK2G02原理图检查清单文档 SPRAC54在第2.2.1节中说明"确保使用 I2C1与 PMIC 进行通信。 所有 TI 软件发行版(LinuxRegisteredSDK)均假定此接口与 PMIC 配合使用。"

但是、EVMK2G 显示 I2C2连接到 PMIC。

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    请参阅 EVM 原理图。 该检查清单在某些方面有所不同、因为它是为较旧的器件(K2E、K2L、K2K 等)编写的。
    还应记住以下文档
    www.ti.com/.../swcu176.pdf

    请参阅第4.1.2节:I/O 极性/多路复用配置。

    此致、
    Yordan