This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM3358 EVM 板:(DCAN)如何设置时序参数并从应用程序传输消息。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592882/linux-am3358-am3358-evm-board-dcan-how-to-set-timing-parameters-and-transmit-message-from-application

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我已经完成了内核配置、并且能够在发出"ifconfig -a "命令时看到 CAN0。 我必须设置时序参数并在 CAN 总线上传输消息。 请指导我如何继续。

请告诉我需要使用哪个系统调用或 API 来配置以下参数。

谢谢  

Shyanm