This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:U-boot 中的 NAND 器件信息

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593308/linux-processor-sdk-am335x-nand-device-information-in-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我在   电路板上使用了512M/16位 nandflash 和官方 uboot。

但是,我获得了错误的设备信息,即 uboot 中的512M/8位。

你能给我一些建议吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAND 器件型号是什么? 您能否发布数据表?