请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 工具/软件:Linux
你(们)好
我最终得到了两个误差
- ARM_A15_0:地址0xc5f0000处的数据验证失败
ARM_A15_0:无法终止存储器下载:0x3aa4处的缓冲区指针为空-当我尝试加载引导监视器时出现此错误。 uboot 仍正常运行、可通过串行端口进行访问。 - 第二个错误是、当我运行内核脚本(loadlin-evm-kern.js)时、它会在处理 uImage-keystone-evm.bin 时平稳加载存储器、但当我开始加载 tisdk-rootfs-k2e-evm.tar.gz 时、加载时间会很长、当它达到50%时、它会开始进入负值、如图所示 在下图(-42%)
感谢您帮助解决此问题!!
此致
Hannan