This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:MMC0上的4GB eMMC

Guru**** 2585415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603049/am3354-4gb-emmc-on-mmc0

器件型号:AM3354

您好!

我们有使用 AM3354设计的定制板。

4GB (8位) MMC 安装在端口 MMC0上。 但我们无法检测到 MMC。-

显示在 UART 引导模式下 MMC0上没有 MMC

 

问题是- AM3354能否检测安装在 MMC 端口0上的容量为4GB 的8位 MMC?

请帮助解决此问题。

 

此致

Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 Linux 版本? 您能在内核中看到 eMMC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    目前、我们尚未进入内核阶段。 我们正在尝试通过 uboot 模式建立连接。 显示没有卡。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再说一次、它是什么 Linux 版本? 您从哪里下载了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们在 PC 中使用 Linux 16.04 LTS 版本、
    下载位置不是,因为他们会将其安装到我们的 PC 上。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于目标、我们将使用 SDK 03.03.00.04。

    此致、
    Sujay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正确配置了引脚多路复用器? 默认情况下、MMC0为4位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    在引脚复用工具中、MMC0被配置为8位 MMC。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问的是您的软件、而不是 Pinmux 工具。 请发布 pinmux 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    请查找随附的 pinMux 设置文件-e2e.ti.com/.../Am3354_5F00_9Jun17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 pinmux 工具文件不感兴趣。 我想知道您是如何在软件中设置引脚多路复用器的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    这是吗? -e2e.ti.com/.../7142.am335x_5F00_gpevm_5F00_pinmux_5F00_data.c 、e2e.ti.com/.../1856.am335x_5F00_pinmux.h,e2e.ti.com/.../4571.devicetree.txt

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    请检查 MMC0- e2e.ti.com/.../MMC0.txt 的附加软件设置

    MMC 复位引脚、由 GPIO 驱动、例如 引脚# T13。

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队进行评论、他们将在这里做出回应。

    在硬件方面:
    您是否在 MMC0信号线上看到任何活动?
    您是否在访问 eMMC 时检查过它是否复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我已经检查了硬件、

    所有引脚为高电平。

    根据数据表-复位必须变为低电平、并且时钟应该被启用。 但我无法看到时钟脉冲、复位引脚始终为高电平。

    随附 MMC 数据表- e2e.ti.com/.../7587.THGBMHG6C1LBAIL_5F00_THGBMDG5D1LBAIL.pdf

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据此数据表、eMMC 重置肩从低电平变为高电平、以重置器件。 由于这可能是处理器侧的 GPIO 信号、因此您必须在探测 MMC 接口之前在代码中实现此功能。