请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K大家好、我正在处理 SerDes_sb 代码。 在结构 CSL_SERDES_RAIN_ENABLE_PARAMS 中、存在 uint32_t PERFICE_BASE_addr。 我可以在源代码中找到10GE 的 peripheral_base_addr 为0x02F00000 +0x600、但无法找到 PCIe 的 peripheral_base_addr、您能告诉我 PCIe 的 peripheral_base_addr 是什么? 我发现0x02F00000是 XGE 配置、在 TCI6638K2K 数据手册中提到。 但不理解偏移量0x600的含义。 该偏移意味着什么? 非常感谢您的参与