This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2904:Linux 与 PCM2904兼容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593153/linux-pcm2904-linux-compatibility-with-pcm2904

器件型号:PCM2904

工具/软件:Linux

你(们)好

PCM2904有问题、我创建了具有2个麦克风线路的 PCB、使用 Ubuntu 16.04连接到 Linux 机器的 PCB、内核4.8.0-51、系统正确检测设备、但 alsamixer 无法设置麦克风级别、并显示消息"此声音设备没有任何捕获控制"。  但我可以设置输出电平。

那么、您能否提供有关 Linux 驱动程序的信息、或者我如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadym、

    您不需要 PCM29xx 的专有驱动程序、该驱动程序已在 Linux 中构建。 一般而言、只要操作系统支持 USB 音频类、该器件应即插即用、并且可与标准 USB 类音频兼容的 Linux 驱动程序配合使用。
    但 Ubuntu 不属于此论坛的支持主题。 它侧重于 TI 的 Linux 发行版。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin。

    我知道、设备是即插即用的、但我无法设置连接的麦克风级别。 请查看提供的屏幕截图吗?

    i.imgur.com/4wTF6k8.jpg
    i.imgur.com/RHDluEf.jpg
    i.imgur.com/qBGcbEW.jpg
    i.imgur.com/qEp25vC.jpg
    i.imgur.com/td4yUSl.jpg

    我只能设置输出电平、但我需要设置输入电平、从而使麦克风录制非常安静。

    谢谢。