This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:无法获取打印统计信息详细信息

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568175/linux-unable-to-fetch-print-statistics-detail

工具/软件:Linux

大家好、

我在 TDA 2x、VisionSDK (2.10) Linux 上工作。 按下“p”时,我只得到 CPU 负载统计信息。我已检入用例,包括打印统计信息的功能。不只获取单个链接的打印统计信息可能是什么原因。

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道使用 VisionSDK、但似乎应该在用例启动后按"p"。

    如果您仍然看到此问题,您可以在我们的 TDA 论坛中发帖:
    e2e.ti.com/.../1021

    BR
    玛格丽塔