This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27421-G1:BQ27421-G1A:剩余的 mAh 电池

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567878/linux-bq27421-g1-bq27421-g1a-the-remaining-mah-of-battery

器件型号:BQ27421-G1

工具/软件:Linux

关于 TI BQ27421-G1A 监测计、您能告诉我们寄存器读取剩余的 mAh 电池吗?

例如:

1) NominalAvailableCapacity() 0x08和0x09 (mAh)

2)重新设计 Capacity():0x0C 和0x0D

3)或另一个寄存器

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hank Chu:

    问题的正确答案是"电池管理-电量监测计论坛 E2E 部分"。 您可以在以下位置重新发布您的问题:
    e2e.ti.com/.../180

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我们已在电量监测计论坛 E2E 部分发布了一个案例。

    请帮我们关闭此案例。