工具/软件:Linux
您好:
我使用2GB SDRAM 制作了电路板 DRA756。
emif1:2 x 41K256M16TW = 1GB
emif2:2 x 41K256M16TW = 1GB
测试1:./memsize 2048错误
const 结构 DMM_LISA_MAP_regs LSA_MAP_2G_x_2_x_2_2G_x_2_x_2_x_2 ={
.dm_lisa_map_0 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_1 = 0xC0600220、
.dm_lisa_map_2 = 0x80640300、
.dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、
.in_ma_present = 0x1
};
测试2: ./memsize 2048错误
const 结构 DMM_LISA_MAP_regs LSA_MAP_2G_x_2_x_2_2G_x_2_x_2_x_2 ={
.dm_lisa_map_0 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_1 = 0、
.dm_lisa_map_2 = 0、
.dm_lisa_map_3 = 0x80740300、
.in_ma_present = 0x1
};
测试3: 对于./memsize 2048、确定[错误] [ 几次正常、并非所有时间都正常]
const 结构 DMM_LISA_MAP_regs LSA_MAP_2G_x_2_x_2_2G_x_2_x_2_x_2 ={
.dm_lisa_map_0 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_1 = 0xC0600200、
.dm_lisa_map_2 = 0x80600100、
.dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、
.in_ma_present = 0x1
};
但我需要 emif1 emif2交错、我如何配置它。
谢谢。