This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2e05:66ak2e05

Guru**** 2544660 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592987/66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

您好!

1) 1)我有器件66ak2e05

2) 2)我查看66ak2e05.pdf 并参阅表7-1。 器件存储器映射摘要66AK2E0x

3) 3)表7-1包含网络协处理器的条目:

3.1) 00 0200 0000    网络协处理器0

3.2) 00 2060 0000     网络协处理器1

3.3) 00 2400 0000    NETCP15配置

我有 使用 千兆位以太网(GbE)交换子系统的 NETCP。

 我应该使用以下哪些网络协处理器或所有这些网络协处理器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解一下 Linux SDK、使用了网络协处理器0:
    netcp:netcp@2000000{
    REG =<0x2620110 0x8>;
    reg-names ="efuse";
    兼容="ti、netcp-1.0";
    #address-cells =<1>;
    大小单元格=<1>;

    /* NetCP 地址范围*/
    范围=<0 0x2000000 0x100000>;

    但是、您可以更改此选项以匹配您的用例。 您应该能够使用网络协处理器1或两者。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我四处闲逛:
    00 2400 0000 NETCP15配置

    谢谢你