This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:带 GPIO 的 LPT 端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603113/linux-am4376-lpt-port-with-gpio

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

      我们使用 AM4376设计了 POS 主板、内核为 Linux4.1.18。 主板通过并行端口接收 PC 发送的数据、然后将其发送到并行端口打印机。 我们使用 GPIO 来仿真并行端口收发器、以下是我们的电路设计、我想问这样的设计是否合理、能否满足并行端口通信要求? 现在、我们可以向并行端口打印机发送数据、但无法从 PC 接收并行数据。 主要问题是我们无法正常响应 STB (STROBE)中断。J59 已连接打印机、J60已连接到 PC。

      谢谢!