This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592555/rtos-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

需要连接来自 Telit 的 JF2 GPS 模块、

应用手册说、模块在 I2C 总线上作为主发送和从接收器工作。

默认情况下,模块将是主模块、

因此、我们的 MCU MSP432需要配置为地址为0x62的从器件。

在 TI RTOS API 中找不到将 MCU 配置为从器件的选项

是否有任何可用选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kavan、

    我们在 TI-RTOS 中有一个 I2CSlave 驱动程序、但没有示例。
    在新的 SimpleLink SDK (用于为 MSP432替换 TI-RTOS 的产品)中、我们提供了 I2CSlave 驱动程序和示例。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    SimpleLink SDK 中的 API 也是最新 TI RTOS 的一部分吗?

    哪个版本的 TI RTOS 包含 I2CSlaveInit(),例如 API


    是否可以在主器件发送模式和从器件接收模式下配置 I2C 通道? 也就是说、可以在运行时使用 TI RTOS/ SimpleLink SDK 中所述的 API 将 i2c 通道动态配置为主/从通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpleLink SDK 中的 TI 驱动程序与 TI-RTOS 驱动程序基本相同。 配置方式可能会有一些更改、但 API 是相同的。