This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:UDHCP 服务器不分配 IP 地址

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592408/linux-processor-sdk-am335x-udhcp-server-does-not-assign-ip-addresses

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

目前、我有一个 BeagleBone 和一台 Windows 笔记本电脑通过开关连接在一起。  

编辑了/etc/network/interfaces 以将静态 IP 地址分配给 eth0、即192.168.1.21。 文件的快照如下所示:

#/etc/network/interfaces -- ifup(8)、ifdown(8)的配置文件
编号
#环回接口
自动关闭
iface lo inet 环回

#无线接口
iface wlan0 inet DHCP
       管理 Wireless_mode
       Wireless_ESSID 任意
       WPA 驱动程序 wext
       wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf

iface tiwlan0 inet DHCP
       管理 Wireless_mode
       Wireless_ESSID 任意

iface atml0 inet DHCP

#有线或无线接口
auto-eth0
#iface eth0 inet DHCP
#       pre-up /bin/grep -v -e "ip=[0-9]\+\.[0-9]\+.[0-9]\+.[0-9]\+"
#/proc/cmdline >/dev/null
#       udhcpc_opts -R -b

#be ifcace eth0 (有线)
自动 eth0
#iface eth0 inet DHCP
iface eth0 inet static
       地址192.168.1.21
       子网掩码255.255.255.0

auto-eth0
#iface eth0 inet static
#   地址192.168.0.20
#   网络掩码255.255.255.0
#   网络192.168.0.0
   #广播192.168.0.255
#   网关192.168.0.1
#pre-up /bin/grep -v -e "ip=[0-9]\+\.[0-9]\+.[0-9]\+.[0-9]\+"

iface eth1 inet DHCP

# EtherNet/RNDIS 小工具(g_ether)
#。 或者在主机端、usbnet 和随机 hwaddr
自动 usb0
iface usb0 inet static
       地址192.168.7.2
       子网掩码255.255.255.252

#蓝牙网络
iface bnep0 inet DHCP

++++++++++

然后修改/etc/udhcpd.conf 以从静态地址192.168.1.21 (下面的快照)运行 DHCP 服务器:

# udhcpd 配置文件示例(/etc/udhcpd.conf)
显示的#值为默认值

# IP 租用块的开始和结束
#start         192.168.0.20
结束           地址:192.168.0.254

启动          192.168.1.30
结束            192.168.1.254

# udhcpd 将使用的接口
接口      eth0
接口     wlan0

#租用的最大数目(包括保留的地址)
#(按报价、拒绝和 ARP 冲突)。 将被校正
#如果它大于 IP 租用块、则可以进行
#小于租用块。
#max_leases    254
Max_leases 100

#保留 IP 的时间(租给无人)
#如果收到 DHCP 拒绝消息(秒)
#decline time_3600   
Decline time_3600   

#保留 IP 的时间
#如果发生 ARP 冲突(秒)
Conflict_time  3600

#保留提供地址的时间(秒)
#Offer_Time    60.
Offer_Time    60.

#如果客户要求租赁低于此值,则将进行舍入
#至该值(秒)
#min_lease     60.
min_lease     60.

# pid 文件的位置
pidfile       /var/run/udhcpd.pid
pidfile       /var/run/udhcpd.pid

#租用文件的位置
#ley_file    /var/lib/misc/udhcpd.leases
lear_file    /var/lib/misc/udhcpd.leases

# udhcpd 将写出租约文件的时间段。
#如果这是0,udhcpd 将永远不会自动写入租用文件。
以秒为单位指定的#。
#auto_time     7200
AUTO_TIME     7200

#每次 udhcpd 写入租用文件时,将调用以下脚本
notify_file                    # default:无脚本
notify_file   dumplebase     #对于调试很有用
#notify_file #default:没有运行脚本


#以下是 BOOTP 特定选项
#引导中使用的下一个服务器
#siaddr        192.168.0.22#   默认值:0.0.0.0 (无)
# tftp 服务器名称
#sname         zorak          #默认值:无
要下载的# tftp 文件(例如内核映像)
boot_file     /var/nfs_root  # default:none

#静态租用映射
#static_lease 00:60:08:11:CE:4E 192.168.0.54
#static_lease 00:60:08:11:CE:3E 192.168.0.44
#其余的选项是 DHCP 选项,可通过指定
#关键字'opt'或'option'。 如果一个选项可以包含多个项目、例如
#作为 DNS 选项、它们可以列在同一行或多行中
#行。
#示例:
选择    DNS    8.8.8.8.8.8.4.4#public google DNS 服务器
子 网 255.255.255.0选项
#be:已注释掉 OPT 路由器 192.168.10.1
#opt   赢得   192.168.10.10
#option DNS    129.219.13.81  #附加到上述 DNS 服务器,总计3个
#option 域 本地
选项 租赁  864000         #默认值:10天
#十六进制形式的任意选项:
#be:Bashir 的评论
#option 0x08   01020304       #选项
8:
#"cookie
服务器 IP
地址:1.2.3.4"

#当前支持的选项(有关更多信息、请参阅 options.c):
#opt lease     NUM
#opt 子网    IP
注意:已注释掉 OPT 路由器 192.168.10.1
#opt   赢得   192.168.10.10
#option DNS    129.219.13.81  #附加到上述 DNS 服务器,总计3个
#option 域 本地
选项 租赁  864000         #默认值:10天
#十六进制形式的任意选项:
#be:Bashir 的评论
#option 0x08   01020304       #选项
8:
#"cookie
服务器 IP
地址:1.2.3.4"

#当前支持的选项(有关更多信息、请参阅 options.c):
#opt lease     NUM
#opt 子网    IP
#opt 广播 IP
#opt router    IP_list
#optipttl     NUM
#OPT MTU       NUM
#opt hostname  string         # client 的 hostname
#opt 域    字符串         #客户端的域后缀
#opt search    string_list    # search domain
#opt nisdomain 字符串
#opt timezone  NUM            #(localtime - UTC_time)(以秒为单位)。 已签名
#opt tftp      字符串         # tftp 服务器名称
#opt bootfile  string         #要下载的 tftp 文件(例如内核映像)
#opt bootsize  该            文件的 NUM # size
#opt rootpath  字符串         #(NFS)路径,以根 FS 的形式装入
#OPT WPAD      字符串
#opt serverid  ip             # default:服务器的 IP
#opt 消息   字符串         #错误消息(udhcpd 也会在成功时发送)
#opt vlanid    NUM            # 802.1p VLAN ID
#opt vlanpriority NUM          # 802.1Q VLAN priority
#个选项指定服务器
#opt DNS       IP_list
#opt 赢得      IP_list
op#nissrv    ip_list
#opt ntpsrv    ip_list
#opt lprsrv    ip_list

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

如果在重新启动后我运行/etc/init.d/networking 重置、则 eth0获取静态 IP 地址。

ps -e 显示 udhcpd 正在运行:

root@AM335x-EVM:/etc/network ps -e | grep udhc
 869?        00:00:00 udhcpd
++++++++++++++++++++++++++++++++++  

我重新启动 Windows 笔记本电脑并检查 IP 地址。 我希望能看到192.168.1.30中的分配 --- 254范围。 但我看到的 是自动配置或192.168.56.1  

希望获得解决方案或见解。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 版本为4.4.41

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知以太网专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、teklike、

    您是否尝试在没有开关的情况下直接从笔记本电脑连接到 Beagle Board 并检查行为? 除了 Beagle Board 外、笔记本电脑似乎是从 LAN 中运行的 UHCPD 服务器获取 IP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    笔记本电脑和 BeagleBone 通过交换机进行连接、但没有其他设备连接到交换机。  在此"网络"上没有其它 DHCP 服务器

    实际上、我已经取得了一些进展:如果在引导完成后、没有正确 IP 地址的 eth0、 然后我发出"/etc/init.d/networking start"、 eth0会出现在正确的 IP 地址。 我可以使用 ifconfig 进行确认。

    现在、我的问题是如何在启动时自动执行此操作(无需手动发送网络 启动命令)。

    如果您查看屏幕截图、我会看到:"Auto eth0"行以及/etc/network/interfaces 文件中的 IP 地址和网络掩码。

    此致

    Teklike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    udhcpd 使用的完整命令是什么? -f /etc/udhcpd.conf 是否传递给它?

    还建议在 ifconfig eth0 up 和 ip 后启动 udhcpd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我现在的问题:eth0不会在引导时自动出现;我必须手动发送命令“/etc/init.d/networking start”。
    您对我可以/应该做什么有任何建议吗?
    谢谢
    此致
    Teklike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些建议
    1.您是否尝试在/etc/network/interfaces 中添加“allow-hotplug eth0”?
    2.建议在其中一个 RCS 文件中添加/etc/init.d/networking start 或/etc/init.d/networking restart。