This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:h264enc 编解码器的元素流具有马赛克错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601406/linux-dm3730-the-elemental-stream-by-h264enc-codec-has-a-mosaic-error

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

我现在使用 DM3730处理器来生成 h264流。 我使用的是 DVSDK 4.0.3。 但我遇到了一个问题、即有时图片编码不正确。 请参阅附件中的 zip 文件。 解压缩该文件、您将获得一个.h264文件。 在这个.h264文件的202帧中、这个人的脸的边缘有一个明显的马赛克。 它将返回到北边、直到下一个 I 帧。

是否有任何解决此问题的帮助?

PS:视频源正常。

BTW、h264enc 编解码器的用户指南指出该编解码器"支持可关闭/打开的环路内滤波。"、但我找不到如何更改开关。

感谢 you.e2e.ti.com/.../stream.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4371062:

    如果您尝试再次编码相同的源视频、同一帧是否会出现相同的问题?
    其他一些视频源的行为是什么?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:
    感谢您的回复。
    它看起来是随机出现的、而不是在同一帧中。 据我所见、它通常发生在皮肤边缘。 但如果我编码相同的源视频周期、则不会恰好在同一个点。
    我还更改了视频源、同时也发生了相同的错误。
    有时、它会在我开始编码过程后的几分钟内发生。 有时几个小时就可以了。

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、如何关闭去阻塞功能? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您想回复其他人吗? 环路内滤波是 DSP 函数。 我看不到对数级别和 h264去分块之间的相对性。
    BR
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    抱歉、错误帖子。 检查 ih264vdec.h 头文件 IH264VDEC_deblockFilterMode 枚举、该枚举指示去块滤波器的模式。 您可以在其中找到可能的值和简短的描述。
    github.com/.../ih264vdec.h

    BR
    Tsvetolin Shulev