请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我们希望将 AM3352 DCAN 接口连接到 NXP TJA1051T/E 高速 CAN 收发器、该收发器还支持 CAN FD (灵活的数据速率)。
AM3352内部 IP 内核是否能够支持 CAN FD?
谢谢!
此致、
Dennis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.