This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:VISION SDK -Dra7xx 平台- VPS 环回构建步骤

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601994/rtos-vision-sdk--dra7xx-platform--vps-loopback-build-steps

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

如何单独构建 VPS 回送应用示例?

2.如何清理和构建 VPS 回送应用程序示例?

我收到以下错误。

命令  gmake -s loopback_target 时运行

编号
#编译 tda2xx-EVM:m4vpss:release:bsp_examples_loopback:src/Loopback_main.c
"src/Loopback _main.c"、第2083行:警告:隐式声明函数"adv_Tda2xxInit"
"src/Loopback _main.c"、第2099行:警告:隐式声明函数"read_advreg"
"src/Loopback _main.c"、第2072行:警告:变量"RetVal"已声明但从未引用
#编译 tda2xx-EVM:m4vpss:release:bsp_examples_loopback:src/Loopback_test.c
"src="/Loopback _test.c"、第1377行:警告:函数"ms_pll_config"隐式声明
gmake[2]:***没有规则使目标`D:/ti/vsdkv212/ti_components/drivers/bsp_01_07_01_17/binary/bsp_examples_loopback/obj/t
da2xx-evm/m4vpss/release/bsp_examples_loopback _configuro/linker_mod.cmd'、`D:/ti/vsdkv212/ti_components/drivers/bsp 需要
_01_01_17/binary/bsp_examples_loopback/bin/tda2xx-evm/bsp_examples_loopback_m4vpss_release.xem4'。停止。
gmaking[1]:***[m4vpss]错误2.
gmake:***[loopback_target]错误2.

谢谢、此致

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您是否对示例的源代码进行了任何修改?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我已经对我们的定制板做了一些修改。  

    构建 VPS 示例应用程序的正确方法是什么?

    谢谢、此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我认为您使用的 gmake 命令是正确的、但对于隐式声明的函数、这些警告可能会在链接应用程序时导致一些错误。

    您是否能够在不进行修改的情况下成功构建示例?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    全新构建后、它运行的是.gmake -s clean、然后是 gmake -s 环回。

    但我还有一个问题
    Cortex_M4_IPU1_C0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000001处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    Cortex_M4_IPU1_C0:GEL:文件:D:\ti\vsdkv212\ti_componations\drivers\bsp_01_01_17\binary\bsp_examples_displayDss\bin\tda2xx-evm\bsp_examples_displayDss_m4vpss_release.xem4:出现数据验证错误、加载失败。



    谢谢、此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已与一位驱动程序专家联系、以帮助解决此问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    如果 DDR 不稳定或您尝试写入的存储器断电、则可能会发生数据验证错误。
    您能否检查是否已将0x0映射到 IPU RAM 而不是 IPU ROM。
    如果0x0被映射到 IPU RAM、那么检查 IPU RAM 是否可访问以及您是否可以对其进行写入。

    此致、
    Rishabh