This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100MOD:如何在 UDP 客户端 cc3100上发送和接收数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566571/rtos-cc3100mod-how-to-send-and-receive-data-on-udp-client-cc3100

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3100SDK

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我使用的是 CC3100。 我可以执行 "UDP 客户端发送"和"UDP 服务器接收"。  

但我希望在 UDP 客户端同时使用发送和接收功能。 我添加了接收函数、但它在  sl_Recvfrom  函数中停止。

如何在 UDP 客户端上发送和接收数据??

此致、

Aravinth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aravinth、

    您使用的是哪个版本的 NDK? 您是否曾尝试查看 NDK "客户端"示例?

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    感谢您的回答。 现在、我将使用"CC3100SDK_1.2.0示例。
    您能建议我在哪里可以获得" NDK "client"示例"吗?

    此致、
    Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aravinth、

    您可以使用 udpSendReceive.c 示例、该示例位于:
    /packages/examples/tools
    作为起点。 SimpleLink 上的代码几乎相同。

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了该示例、但如何导入到 CCS 中。?
    我尝试过它没有显示在项目列表中。

    此致、
    Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravinth、

    该示例不是作为工程提供的、它只是一个示例、展示了发送和接收在 UDP 套接字上的工作原理。 您可能需要对其进行修改才能在 SimpleLink 上工作、但代码几乎相同。

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    感谢您的回答。 我将检查是否有任何查询让您知道。

    谢谢、
    Aravinth