This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:MMC 布线要求

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602346/am3354-mmc-traces-requirements

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x 的 SD 卡 I/F 有一个问题。

我的客户希望扩展  SD 卡 I/F 的跟踪模式 因为 SD 卡插槽安装在系统前面。 AM3354远离 SD 卡插槽。 这意味着 AM3354和 SD 卡之间的布线长度较长。

SD 卡 I/F 是否有任何跟踪规则?

根据 AM335x 的数据手册、 "7.13.1 MMC 电气数据和时序"显示了时序要求。 这是否仅适用于 SD 卡 I/F?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Michi Yama">根据 AM335x 的数据手册、 "7.13.1 MMC 电气数据和时序"显示了时序要求。 是否仅对 SD 卡 I/F 进行此要求?

    是的、但是您也应该访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#MMC 

    本文档可能也很有用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的持续合作。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../am335x_5F00_gpevm_5F00_zczbaseboard_5F00_rev1_5F00_6A_5F00_PCBDesignSpecification.xlsx

    请参阅此文件中的"信号跟踪详细信息"选项卡。 在第67号说明中、它的编写方式如下。

          将长度保持在 AM335X_MMC_CLK/AM335X_MMC0_CLK/MMC0_CLK/COM_SDIO_CLK 的300mil 范围内

    是300mil 拼写错误吗? 我认为这太短了。

    请告诉我。

    此致、

    Michi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着长度必须在300密耳内匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

    我认为300mil (7.62mm)对于 AM335x 和 SD 卡之间的连接来说太短。

    然后、请参阅"AM35x_gpevm_zczbaseboard_rev1_6A_PCBDesignSpecification.xlsx"的"Net Length Check"选项卡。
    在#383 AM335X_MMC_CLK 中、实际长度为"2552.381MIL"。 该值大于"300mil。 因此、我怀疑这个正确的值可能是3000mil、而不是300mil。 你怎么看?

    总之、我知道用户必须满足 AM335x 数据手册中 MMC I/F 的时序要求。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解释过、这意味着 MMC 信号长度必须在300mil 内匹配。 这并不意味着长度必须小于300mil。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的合作。

    请确认您所说的" MMC 信号长度必须在300密耳内匹配"的含义。

    您是否意味着 AM335X_MMC_CMD 的长度、  AM335X_MMC_D[3:0]的长度以及 AM335X_MMC_CLK 的长度之间的差异 必须在300mil 以内?

    例如、  

    好 的---- AM335x_MMC_CMD: 2000mil、  AM335x_MMC_D[3:0]: 1900mil、 AM335X_MMC_CLK :2200mil

    吴 先生---- AM335x_MMC_CMD: 1800mil、  AM335x_MMC_D[3:0]: 1900mil、 AM335X_MMC_CLK :2200mil --- >因为 MMC_CLK - MMC_CMD = 400mil

    我的理解是否正确?

    请再说一遍。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 您现在已经正确理解了它。