Thread 中讨论的其他部件:SYSBIOS、 controlSUITE
工具/软件:TI-RTOS
正如我所尝试的一切一样,没有任何与文档中的任何内容相匹配的内容。 我的目标是评估 AM33xx 的 NDK、最初是使用 BeagleBone。
NDK 文档 SPRU523J 明确指出:
"要安装 TI-RTOS (包括 NDK)、请在 CCS 中选择 View > CCS App Center。 单击 Code Composer Studio 附加组件的"查看更多"以查看所有 TI-RTOS 目标版本。 (第10页、第1.2.1节)
在我的 CCS 6.2应用中心中没有任何类似的东西。 当我尝试搜索时、它会将我带到 SYS/BIOS、我已经下载并安装了 SYS/BIOS。 那么、人们会假设安装了 NDK、对吧? 否
该文档显示"为中构成 NDK 的每个库提供了预构建的可链接库和源代码 \packages/ti\NDK 目录树。" (第13页、第1.3.3节)
我在 C:\TI\BIOS_6_46_02_47文件夹中搜索了 SYSBIOS 树、尽管上述声明声称 NDK 安装在名为"...\NDK..."的文件夹中、但没有任何关于 NDK 的内容。
这是在1月2106日修订的文档... 嗯。
我的问题:
1、实际 NDK 在哪里? 搜索会将我转到非常旧的帖子和链接。 我找不到任何东西会实际下载它。 尽管有文档、但它不在 CCS 应用程序中心。
2、当所有文档都不准确时、有人如何研究、学习和提出建议? 我的状态报告基本上是"仍在尝试查找正确的材料、因为文档不准确"。
我会在 NDK 论坛中提出这个问题... 如果有一个、但 Web 菜单上没有显示任何内容。 之前的帖子已发送到 TI-RTOS 论坛、但它们也不会出现在菜单上。 因此、我只剩下在这里提问。