在示例项目的 MDIO_init 代码中、我看到以下内容:
静态空 phyRegInit (空)
{
uint32_t phy;
setUserAccessRegister (0、22、6)
…
(笑声)
什么是"用户访问寄存器"? 我一直在看第3.4.11页-它看起来像是为 MDIO 设置/获取寄存器的方法。 但是、我看不到寄存器的定义位置。
具体而言,我的问题如下:
我有一个基于 C6678的定制板-它有两个连接到 C66的以太网端口。
目前、它连接到其中一个以太网端口、但不连接到另一个以太网端口。 我能够 ping 分配给其中一个设备的 IP 地址。
我需要设置另一个以太网端口、因为它是我真正需要的端口。 我已经了解了板载以太网交换机、我的设置似乎适用于与 PHY 的隔行。
是否有人可以向我指出这样做的总体方向?
感谢你的帮助。