This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:dsp320c5505 eZdsp USB 记忆棒的最大模拟输入和输出是多少

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593073/tms320c5505-what-is-the-maximum-analog-input-and-output-of-dsp320c5505-ezdsp-usb-stick

器件型号:TMS320C5505

是否有人知道我可以应用于 dsp320c5505 eZdsp USB 记忆棒的模拟信号输入的最大值是多少?

如果我施加大于640mV 的输入、并在输出端观察到相同的信号、则信号会被削波。

是否有任何方法来增加 dsp320c5505 eZdsp USB 记忆棒的输入和输出信号摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyajit、

    该主题似乎与以下内容密切相关:
    e2e.ti.com/.../593069
    让我们合并两个三边形、然后丢失这个。

    BR
    Tsvetolin Shulev