This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:TMS320C5505 eZdsp 的模拟输入和输出电压范围

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593069/tms320c5505-analog-input-and-output-voltage-range-of-tms320c5505-ezdsp

器件型号:TMS320C5505

您好!

我正在使用 dsp320c5505 eZdsp USB 记忆棒。

根据我所知、USB 记忆棒的模拟输入和输出电压范围为+1V 至-1V。

但是、当我施加大于640mV 的输入并且在 输出端观察到相同的信号时、信号 会被削波。 换句话说、我可以施加大约640mV 的最大输入、最大输出也大约为640mV。

是否有人知道原因? 不确定为什么我无法提供大于640mV 的输入、

请建议。

此致、

Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyajit、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev