This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:如何安装 Samba

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601982/linux-processor-sdk-am335x-how-to-install-samba

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、

 在 AM335x 板上安装 Samba 的说明是否在任何地方?

我们尝试直接在电路板上编译它、但有一些错误、我们无法修复所有错误。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该重新编译 Yocto、如下所述:
    lists.yoctoproject.org/.../012871.html

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    感谢您的回答、但这是完全不可能的。 我们已经建立了定制板并运行了如此多的软件采用。 从初始 Linux 版本更新到最新版本已经是一项冒险。

    我现在已经开始运作了。 遗憾的是、Linaro 不能与 apt-get 一起使用、因此事情相当复杂。 我为使其最终工作所做的工作、可能有些行动是不必要的:

    在 BeagleBone Black Get-apt 安装 samba 时,它的工作方式与 charme 类似。
    -下载最后3.xxx 版本的 samba 并将其解压到 BeagleBone 上的自有目录中。
    -Run autogen.sh、configure 和 config.status
    -将 samba 解压到 AM335x 上同名的目录中
    -将 较新的文件从 BeagleBone 复制到 AM335x
    -Run configure、您将收到有关缺少.h 文件的消息、并将丢失的文件从另一台 Linux 计算机复制到 AM335x
    -您必须多次执行此操作
    -再次 在 BeagleBone 上自动运行
    -将新生成的文件复制到 AM335x
    在 AM335x 上运行配置
    在 AM335x 上运行 config.status
    在 AM335x 上运行配置安装
    -获取 samba.conf 文件的某个位置,并将其调整为 AM335x
    -同样适用于 samba 守护程序的启动

    在 Linux 中、我讨厌无论您下载什么内容、总是缺少一些文件来完成。

    此致
    SITA