This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am4376:GPIO 中断

Guru**** 2584595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603084/linux-am4376-gpio-interrupt

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

我们使用 GPIO4_11 作为中断输入、 它在3.3V 上拉。

当中断信号出现时、它将变为低电平以触发 ARM IRQ 处理程序。 保持2us 低电平、然后在3.3V 时恢复到高电平。

通常、中断信号在出现时每周期为8us。

现在、我们的问题是 ARM GPIO 中断处理程序不能正常工作。 我们在处理程序中创建一个计数器、它的计数与不一样

实际上是 GPIO 中断总数。

我们应该如何处理中断缺失问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 版本为4.4.4.18、SDK 为 AM437X-EVM-03.01.00.06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在此 GPIO 上启用了去抖功能、则可能会屏蔽一些中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在禁用去抖功能、但问题仍然存在。
    我们是否可以确认 GPIO 中断可以在 AM437x Linux 的 us 级信号下正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    中断延迟是否可以降低到1/2us? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队查看这一点。 他们将在这里作出回应。