This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PRU 工业协议许可证

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593000/am5728-pru-industrial-protocols-license

主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好

      约为 am5728普劳斯工业许可证。

     据我所知、am5728桁架支持 Profibus 主设备,Profibus 从设备,Ethernet/IP,Profinet 从设备

     因此、我们想知道这些行业的评估版本是否有限制。

谢谢

此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是适用于 Sitara 处理器的 PRU-ICSS 工业软件的下载链接 :www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW。 有关许可信息、请参阅软件清单、其中概述了当前版本中包含的所有软件包的许可状态。 清单可在 SDK 下载页面或安装目录中找到。