This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Weston 启动错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592843/tda2evm5777-weston-start-error

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

Weston 未从以下通信开始

root@dra7xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
日期:2017-05-02 UTC
[14:33:36.383] Weston 1.9.0
              http://wayland.freedesktop.org
              故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
              内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
[14:33:36.383]操作系统:Linux、4.4.4.23-00012-g4c24d05、#3 SMP 优先于 Tue 5月2日11:34:23 IST 2017、armv7l
[14:33:36.383]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[14:33:36.383]加载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
[14:33:36.387]最大输出重新喷漆窗口为7ms。
[14:33:36.387]正在初始化 DRM 后端
[14:33:36.389]使用/dev/dri/card0
[14:33:36.389]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[14:33:36.395]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDisplay。
[14:33:36.403]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
[14:33:36.403]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
[14:33:36.413]输入设备'Chicony HP Elite USB Keyboard'、/dev/input/event2由 udev 标记为:键盘
[14:33:36.413]输入设备"Chicony HP Elite USB Keyboard"、/dev/input/event2是键盘
[14:33:36.416]输入设备'Chicony HP Elite USB Keyboard'、/dev/input/event3由 udev 标记为:键盘
[14:33:36.416]输入设备"Chicony HP Elite USB Keyboard"、/dev/input/event3是键盘
[14:33:36.470]输入设备"USB 光电鼠标"、/dev/input/event1被 udev 标记为:鼠标
[14:33:36.470]输入设备"USB 光电鼠标"、/dev/input/event1是指针电容器
[14:33:36.472]输入设备'GPIO_keys'、/dev/input/event0未标记为输入设备
[14:33:36.538]无法创建输入设备'/dev/input/event0。
[14:33:36.560]未找到当前活动的连接器。
[14:33:36.560]无法为/sys/devices/platform/omapdrm.0/drm/card0创建输出
[14:33:36.810]致命:无法创建合成器后端
root@dra7xx-EVM:~#  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    版本- VISION_SDK_02_12_00_00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给一位 Weston 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weston 不支持 DRM、因此无法在 VISION SDK 设置中工作。

    此致、

    Subhajit