This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:HDVPSS 的 VOUT0上支持伽马校正

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603074/tms320dm8168-gamma-correction-support-on-vout0-of-hdvpss

器件型号:TMS320DM8168

您好!

DM8168 HDVPSS 的 VOUT0是否不支持伽马校正?

我在下面的 e2e 文章中发现、DM8148 HDVPSS 的 VOUT1仅支持伽马校正:

DM8168上的情况是否类似?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    正确、只有一个 VENC 支持伽马校正、这个 VENC 连接到 HDMI 编码器。  

    另请注意、未测试伽马校正。  

    此致、

    Brijesh