This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:TMDSCSK388中的音频流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602470/dm388-flow-of-audio-in-tmdscsk388

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

您好!  

我想知道 TMDSCSK388中音频系统的流程。 如果编解码器 IC 中的所有音频过程都完成了、那么我是否可以 在发送到 Wi-Fi 之前分离该音频数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请解释您的用例。

    平路机、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我可以使用全功能模式、我想知道音频流! 我知道流经 AIC3104编解码器 IC 的流程、但之后、我不知道如何在 DM388中与视频系统同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    有关音频捕获和音频缓冲器时间戳的信息、

    ipnc_mcfw/demos/audio_sample/audio_capture.c

    STRED_WRITE API。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、先生、但我已阅读了该文件。 我想了解如何使用 DM388的方框图。 如果有任何流程图、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    有关音频视频同步的设计和实施,请参阅"IPNC_RDK_Application_DesignGuide.pdf"和"IPNC_RDK_McFW_UserGuide.pdf"。

    它们在配套资料文件夹中提供。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、先生、
    谢谢你。