This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:环境设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592847/linux-am3352-environment-setup

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我想为 AM3352设置一个 Linux 开发环境、下面是几个一般性问题、  

1) 1)我需要安装 Ubuntu 的 Linux 服务器。

2) 2)我是否需要在 其中安装 TI Processor SDK Linux?

3) 3)我需要下载 U-boot 并为我的板编译、

4) 4) Linux 内核如何、我需要单独下载吗?

5) 5)我们的板中使用了 SPI NOR 闪存、我不知道如何在其中生成/编程 Linux。

6) 6) CCS 如何、我是否需要在 Linux 服务器中安装 CCS、能否在 Windows 中使用 CCS 开发我的项目?

谢谢

Chris