This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:[DM388][Linux]我们希望了解如何将 PIP 函数用于两个视频输入。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593082/linux-dm388-linux-we-hope-to-know-how-to-use-pip-function-for-two-video-input

主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:Linux

您好 TI:

DM388上有两个摄像头。

1.5m CMOS 传感器(MIPI)

2. VGA 摄像机(YUV)

我们希望同时在 LCM 面板中显示两个摄像机视频内容。

查询文档后、我们发现 DM388具有支持 PIP 功能。 (图片中的图片)

您能告诉我们如何使用它吗?

谢谢

参考:

COMP 模块有四个独立控制的搅拌器(合成器):三个用于 HD 输出、一个用于 HD 输出
用于 SD 输出。 每台 HD 搅拌机最多可接受五个输入层(两个视频和三个图形)
生成一个复合输出层。 SD 搅拌机最多可容纳四个输入层(一个视频和
三个图形)生成一个复合输出层。

1.VIDEA-0 (HD 主视频/ HD 主视频 CIT/ SD 视频)
2. VIDEO -1 (HD pip 视频;不适用于 SD 输出)
3. GRPX-0
4. GRPX-1.
5. GRPX-2.

Darkhou