This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:内核实现

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593018/linux-dra72xevm-kernel-got-struck

器件型号:DRA72XEVM
主题中讨论的其他器件:X5777BXGABCDRA752J6EVM5777

工具/软件:Linux

您好,

我们使用的是 X5777BXGABC 处理器,内核为3.12。

内核正在被攻击,


以下是日志:

网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
在:m88e1111s_config 中,  phydev->interface = 0x0
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
4ms 内读取382字节(92.8 KiB/s)
正在从 mmc0运行 bootscript ...
##正在执行82000000的脚本

MMC 设备0的分区映射 --  分区类型:DOS

Part   Start Sector   Num Sectors    UUID           类型
 1    2048           409600         3624ae20-01    0c 启动
 2    411648         15112192       3624ae20-02    83
读取 dra7-EVM.dTB
85556字节在64ms 内读取(1.3 MIB/s)
正在读取 uImage
4687160字节在3208 ms (1.4 MIB/s)内读取
##从8030000的旧映像引导内核...
  映像名称:  Linux-3.12.25
  映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
  数据大小:   4687096字节= 4.5 MIB
  加载地址:80008000
  入口点: 80008000
  正在验证校验和... 好的
###在825f0000处展开设备树状结构
  使用0x825f0000处的 FDT blob 进行引导
  正在加载内核映像... 好的
好的
  正在将设备树加载到83fe8000,结束83fffe33... 好的

正在启动内核...


        machid =0xd145a416     R2 =0x83fe8000

请尽快帮助解决此问题、因为我处于项目的关键阶段  

此致、

Nagarjuna G                                                                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagarjuna、

    您是否使用 TI EVM 或定制板? 您是否使用 DRA72x 或 DRA75x 处理器? 您是否使用 TI SDK? 如果是、是哪个版本?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是具有 DRA752 (X5777BXGABC、器件型号)的定制板、是的、我们使用的是 TI SDK

    版本 SDK - ti-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02

    请帮助解决此问题,因为我们正处于项目的关键阶段
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Nagarjuna Guttikonda "]我们是具有 DRA752 (X5777BXGABC、器件型号)的定制板[/quot]

    X5777BXGABC 用于最新版本的 Vayo TI EVM (DRA75x TI EVM)(J6EVM5777)、我建议您按照 DRA75x DM 第9.1节"器件命名规则"中的说明检查处理器标记

    根据我的理解、您在控制台输出(引导自定义板时)中看到的最后一行是下面的行、是这样吗?

    正在启动内核...

    如果是、请参阅以下 e2e 主题、我们在其中讨论了相同的问题:

    此致、
    帕维尔