This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6467T:DDR2 ADDR/CMD 信号为何不需要 VTT 终端

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592997/tms320dm6467t-why-vtt-termination-is-not-required-in-ddr2-addr-cmd-signals

器件型号:TMS320DM6467T

我们将 TMS320DM6467T 与两个 NO 的 DDR2相连接。 在 Hyperlynx 中运行 DDRx 批处理仿真时、我们以负值获得设置时间、表示信号不符合 DDR2的规格。

我们以792MT/s 的速度运行、DDR2将支持800MT/s

 我们有用于 ADDR/CTL 信号的端接查询。  

我们在 T-Branch 网络上拉取了 ADDR/CTL 信号的 VTT、然后 我的信号将在 Hyperlynx DDRx Batch Simulation 中传递。

但 TMS320DM6467T 数据表没有提到 VTT。  是否会造成任何问题?

您能否告诉我,当诸如 NXP、Cadence 之类的其他制造商建议使用 VTT 终端时,为什么不需要 VTT 终端??

提前感谢!