This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:对 AM57X 系列的 VP8支持

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592734/am5708-vp8-support-for-am57x-family

器件型号:AM5708

我们的 AM57xx 处理器是否支持 VP8/VP9 视频压缩标准?

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitish、
    我们不支持本机 VP8/VP9。 我正在与合作伙伴核实他们是否能支持该技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitish、
    合作伙伴提供的更多详细信息:

    VP9:
    是的;我们针对 A15优化了 VP9解码器实现。
    在 AM572x 上、我们应该能够支持1080p30 @ 4 Mbp、
    在 AM571x 上、可能支持720p30 @ 2Mbps

    VP8:
    我们没有自己的实现方案、但应该能够支持 AM571x/AM572x 上的开源版本。

    如果需要、我可以与我们的合作伙伴联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogerio -

    编码器支持如何? 请联系第三方。

    谢谢、

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitish,关闭此主题...我将离线联系您。