This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:从 SDK 中删除图形支持

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602663/linux-am4376-removing-graphics-support-from-sdk

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

我正在为没有任何图形功能的定制 AM4376板构建 Arago 发行版。 因此、我想禁用构建与我的硬件无关的 QT、OpenGL 等。 我尝试了从 bblayers.conf 中删除 meta-qt5的方法、但很快就遇到了 meta-arago-distro 希望出现的问题。

我的构建环境使用 PROCESSOR-SDK-03.03.00.04-CONFIG.txt 进行配置。

是否有人建议从何处开始禁用自定义图层中的这些项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    您只需对包含图形的 Arago-base-tisdk-image 进行位烘烤即可。 从 tisdk-rootfs-image 中排除 Qt 和 OpenGL 会花费大量时间和精力、最终映像将成为 Arago-base-tisdk-image

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将从这个角度对它进行攻击。
    谢谢、
    Craig。