This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:电源故障检测

Guru**** 2588145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592874/am3354-detection-of-power-failure

器件型号:AM3354

对于便携式设备、我将 AM3354与 TPS65217C 搭配使用。 如何通过硬件设计处理电源中断? 这样的电源中断会损坏系统软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要设计某种外部掉电检测、这种检测能够在足够早的时间向器件发送中断、以便正确关闭系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 但这样做并不容易。 在电池应用中、开关关断电流必须非常低。 是否有可用的示例设计?您的意思是典型的正常关断需要多长时间。 如果我尝试缓冲 VCC、哪些电容器足够了? 最好的地方是 Andrej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有此用例的设计示例。 其他建议是使用日志文件系统、如 EXT4、或使用仅 RTC 模式。