This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:支持 PRP 和 HSR

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602979/tmdsidk437x-prp-and-hsr-support

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:AM3359PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

您好!

我们将启动一个涉及以太网冗余的新项目。 我注意到 TI 的 AM3359工业通信引擎(ICE)支持并行冗余协议(PRP)和高可用性无缝冗余(HSR)、这对我们来说将是巨大的好处。

但是、ICE 硬件对我们来说还不够、因为我们需要第三个以太网端口来进行常规以太网通信。 我还注意 到 AM437x 工业开发套件(IDK)具有3个以太网连接器、其中2个是 PRU 端口和1个常规以太网端口。 该板对我们来说是理想的、但问题是:我可以 在该板上运行 PRP 还是 HSR?

第二个问题是、如果我要开始评估、我需要购买什么? 我想电路板和 Code Composer IDE、还有其他什么呢?

谢谢、

TIANlei