您好!
我有一个使用 AM3354设计的定制板。
以太网原理图设计取自 Beagle Bone Black。 我们使用了 MII2 (其中 Beagle Bone Black 使用了 MII1)
使用的 PHY IC 为 LAN8710A ( PFA 原理图-)e2e.ti.com/.../Ethernet1_5F00_.pdf 和 AM3354引脚连接-
未检测到以太网端口-是否需要为使用 MII2进行任何配置。 请就此提供帮助。
此致
Sujay A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个使用 AM3354设计的定制板。
以太网原理图设计取自 Beagle Bone Black。 我们使用了 MII2 (其中 Beagle Bone Black 使用了 MII1)
使用的 PHY IC 为 LAN8710A ( PFA 原理图-)e2e.ti.com/.../Ethernet1_5F00_.pdf 和 AM3354引脚连接-
未检测到以太网端口-是否需要为使用 MII2进行任何配置。 请就此提供帮助。
此致
Sujay A
您好、Biser、
感谢您分析问题。
目前、我们尚未进入内核阶段。 我们正在尝试通过以太网通信在目标和主机之间建立连接。 在 U-boot 提示符下、通过执行 dhcp 命令、主机和目标将建立连接。 以便我们能够传输器件树和内核。
在此步骤中,未建立 DHCP 连接。 当我们执行 DHCP 命令时、它会发送广播消息并重试30次、并超过超时。 我将附加日志文件供您参考。
中国。
您好、Biser、
有关以太网的更多信息
=> MII 信息
PHY 0x00:OUI = 0x01F0、模型= 0x0F、修订版= 0x01、100BaseT、FDX
=> MII 转储
( 3100) -- PHY 控制寄存器--
(8000:0000) 0.15 = 0 复位
(4000:0000) 0.14 = 0 环回
(2040:2000) 0。 6、13 = B01 速度选择= 100Mbps
(1000:1000) 0.12 = 1 A/N 使能
(0800:0000) 0.11 = 0 断电
(0400:0000) 0.10 = 0 隔离
(0200:0000) 0。 9 = 0 重新启动 A/N
(0100:0100) 0。 8 = 1 双工=全双工
(0080:0000) 0。 7 = 0 冲突测试使能
(003f:0000) 0。 5- 0 = 0 (保留)
=> MII 器件
MII 器件:'Ethernet@4a100000'
当前器件:'Ethernet@4a100000'
=> MII
MII - MII 实用程序命令
用法:
MII 器件 -列出可用器件
MII 器件 -设置当前设备
MII 信息 -显示 MII PHY 信息
MII 读取 -读取 MII PHY 寄存器
MII 写入 -写入 MII PHY 寄存器
MII 修改 -修改 MII PHY 寄存器
更新中标识的位
MII 转储 -漂亮的打印 (仅0-5)
地址和/或寄存器可以是范围、例如2-7。
=> MII 信息
PHY 0x00:OUI = 0x01F0、模型= 0x0F、修订版= 0x01、100BaseT、FDX
=> MII 信息0x00
PHY 0x00:OUI = 0x01F0、模型= 0x0F、修订版= 0x01、100BaseT、FDX
=> MII 转储
( 3100) -- PHY 控制寄存器--
(8000:0000) 0.15 = 0 复位
(4000:0000) 0.14 = 0 环回
(2040:2000) 0。 6、13 = B01 速度选择= 100Mbps
(1000:1000) 0.12 = 1 A/N 使能
(0800:0000) 0.11 = 0 断电
(0400:0000) 0.10 = 0 隔离
(0200:0000) 0。 9 = 0 重新启动 A/N
(0100:0100) 0。 8 = 1 双工=全双工
(0080:0000) 0。 7 = 0 冲突测试使能
(003f:0000) 0。 5- 0 = 0 (保留)
----------------
以下是配置的引脚多路复用器:
+ {offset (GPMC_be1n)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 // MII2_COL *
+ {offset (GPMC_wait0)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 // MII2_CRS */
+ {offset (GPMC_WPN)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXER *
+ {offset (GPMC_a0)、mode (1)}、 // MII2_TXEN *
+ {offset (GPMC_A1)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXDV *
+ {offset (GPMC_A6)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_TXCLK *
+ {offset (GPMC_A7)、(MODE (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXCLK *
+ {offset (GPMC_A5)、mode (1)}、 /* MII2_TXD0 */
+ {offset (GPMC_A4)、mode (1)}、 /* MII2_TXD1 *
+ {offset (GPMC_A3)、mode (1)}、 // MII2_TXD2 *
+ {offset (GPMC_A2)、mode (1)}、 // MII2_TXD3 *
+ {offset (GPMC_A11)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXD0 *
+ {offset (GPMC_A10)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXD1 *
+ {offset (GPMC_A9)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXD2 *
+ {offset (GPMC_A8)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* MII2_RXD3 *
+ {offset (mii1_col)、(mode (1)| RXACTIVE)}、 /* RMII1_REFCLK *
+ {offset (MDIO_DATA)、mode (0)| RXACTIVE | PULLUP_EN}、/* MDIO_DATA *
+ {offset (MDIO_clk)、mode (0)| PULLUP_EN}、 /* MDIO_CLK *
+ {-1}、
e2e.ti.com/.../Ethernet-length-matching.xlsx
请查找随附的以太网长度匹配文件。它表示 AM3354 MAC 与以太网 PHY 之间的布线长度。它是否会导致通信中出现问题?
注:长度以工厂为单位计算